This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-EDUMKII:操纵杆的垂直方向为 n#39;t、提供适当的电压输出

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/980886/boostxl-edumkii-the-vertical-direction-of-the-joystick-isn-t-giving-proper-voltage-output

器件型号:BOOSTXL-EDUMKII

大家好、

我们的客户希望验证 他的 BOOSTXL-EDUMKII 板是否有缺陷。

他们刚刚订购(2/2/3/21)一个 BOOSTXL-EDUMKII 板、并且操纵杆不工作。 (水平方向按预期工作、但垂直方向不工作)。
与 TivaTmC 系列 TM4C123G LaunchPad 评估板配合使用的 LaunchPad 板。
他正在 Keil 上使用程序、但即使我只是为电路板供电、输出与垂直操纵杆移动相对应电压的引脚也会在0.07[V]左右显示、无论它移动到何处。

以下是图像:
前3个示例显示了其对应引脚处的垂直输出电压。:


接下来的3显示工作水平方向、以及他希望垂直方向的外观:


如果需要任何故障排除或需要更换、请进行评论。

谢谢、

Jonathan