This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:配置为客户端以接收和发送几个字节的数据

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/977487/msp432e401y-configuring-as-a-client-to-receive-and-send-a-few-bytes-of-data

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

您好!

我正在使用 MSP-EXP432E401Y 开发板、目标是在我们的产品系列中使用 MSP432E401Y。 我们的产品用于配置为客户端的隔离式以太网网络。 它们定期从服务器(命令)接收几个字节的数据、并将几个字节发回作为响应。 这是一个非常简单的应用、无需网络的进一步协议。

借助我之前在 e2e 帖子中得到的帮助(感谢 Chester 和 Leo)、我能够使用 ethernet_weather lwip 示例将电路板配置为客户端。 我有一个 Windows 程序、它充当服务器、我可以使用它向电路板发送命令以进行测试。 当我将程序指向与电路板相同的 IP 地址并发送命令时、我非常确信电路板会收到一些东西、因为 LED 闪烁、我可以看到一些 EMAC 寄存器发生了变化、 但我不知道传入命令的位置。 我怀疑 EtherNet_Weather 示例希望传入数据具有特定的结构并拒绝它、或者它可能根本不希望传入数据、因此拒绝它。

我也不知道如何将响应发送回服务器。

任何人能否告诉我如何确保 Ethernet_weather 示例已准备好接收命令、以及在哪里可以找到收到的命令。 以及如何将响应发送回服务器。

或者、我是否应该使用另一个示例程序来开发我的应用?

提前感谢您的任何帮助。

此致、
Brad McMillan