请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
使用其中一个 TIRTOS 网络服务示例、是否有办法在没有物理链路的情况下强制激活以太网?
此外、它是否可以强制为10Mbps 或100Mbps?
此致、
-Mike
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
使用其中一个 TIRTOS 网络服务示例、是否有办法在没有物理链路的情况下强制激活以太网?
此外、它是否可以强制为10Mbps 或100Mbps?
此致、
-Mike
发布脱机提供的响应。 以下响应 MSP432E SDK 中的参考文件(simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12)。