This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:想要对客户 OTP 存储器区域进行编程

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/978826/tms570ls3137-ep-want-to-program-customer-otp-memory-region

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137UNIFLASH

我们正在项目中使用 TMS570ls3137、并且我们希望对客户 OTP 存储器区域进行编程、在 TRM (SPNU499C–2018年3月)中、我们找不到有关的详细信息。 请指导我们如何对 客户 OTP 存储器进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有解释在对 OTP 进行编程时打算使用哪种工具。 使用 UniFlash、必须启用"Settings and Utilities"页面中的复选框、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的快速响应!

    我们可以通过 CCS10.2工具对客户 OTP 存储器进行编程吗? 如果是、您可以向我们分享工作说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS10.2中、转至"工具"->"片上闪存"并启用 OTP 存储器编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的意见!