This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:API 可用于 XDS200编程器

Guru**** 2536830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/978167/tmdsemu200-u-api-available-for-xds200-programmer

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069UNIFLASH

您好!  

是否可以使用 C/C++或 C#应用程序接口远程控制 XDS 200编程器?

目前、我使用 C2000 GANG 编程器在 生产线上对 TMS320f28069控制器进行编程。 此编程器可通过 API 进行远程控制。 但是、如果可能、我们希望更改编程器并使用 XDS200。

提前感谢您!

此致

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    只需确认:您计划将 Gang 替换为 Uniflash、因此、您尝试将 XDS200与 Uniflash 一起使用-正确吗?   

    我将在这里与团队讨论 XDS200远程控制功能、并告知您。   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    Gang 编程器允许您一次对多个目标进行编程。 使用 XDS200、您可以一次对一个目标进行编程。 您是否要在设置中使用多个 XDS200仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus Martinez、您好!  

    是的、没错。 我想用四个 XDS200编程器替换 Gang 编程器。 我需要知道是否可以使用 DLL 或其他类型的 API 从 C#应用程序远程控制此类 XDS200。  

    此致

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、  

    感谢您的回答! 我只想用四个 XDS200编程器替换 Gang 编程器。 但是、我需要使用某种 API (DLL 或其他 API)从 C#应用程序远程控制它们。  

    此致

    Oliver  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    没有可用于调试探针的公共 API。

    但是、有一组 Java API 允许您连接到调试器本身。 这将允许您启动调试会话、连接到器件并加载/刷写程序:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_dss_handbook.html

    但是,DSS 是一组 Java API。 官方不支持从 C/C++应用程序调用它们。 有一种方法可以做到这一点、但这是我们无法提供帮助的。

    可能还有其他选项可供您选择。 您的具体用例是什么? 如果您只需要刷写目标、则可以尝试让应用程序调用系统来运行 loadti 实用程序、或者探索 DSS 测试服务器 、并让您的应用程序连接到套接字并向正在运行的远程测试服务器发送命令。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

    非常感谢您的回答! 我会尝试一下。

    此致

    Oliver