This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:Fapi_initializeFlashBanks 函数的 FEE 问题

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/980257/tms570ls0714-the-fee-issue-of-fapi_initializeflashbanks-function

器件型号:TMS570LS0714

尊敬的 TI:

当我完成 FEE 模块时、我已经被 Fapi_initiataleFlashBanks ((UINT32) TI_FEE 操作频率)的函数停止、TI_FEE 操作频率= 180。

初始化无法传递 Fapi_initializeFlashBanks 函数的函数。 该函数与 TI F021闪存库相关、因此我无法看到该函数的更多详细信息。

那么、您能告诉我有关此函数的一些信息、并帮助我解决这个问题吗?

谢谢、此致、

Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhenzhen、

     TMS570LS0714 器件有两种封装:144引脚 PGE 封装和100引脚 PZ 封装。 144引脚 PGE 封装支持高达160MHz 的系统时钟、但100引脚 PZ 封装的最大系统时钟频率为100MHz。

    180MHz 超出了此限制。

    FEE 的等待状态应该被正确设定。 如果系统时钟为160MHz、则 EWAIT 为9。

    请参阅器件数据表 :SPNS226E