This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用 ULPI 时如何处理 USB FS 引脚

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/980086/msp432e401y-what-to-do-with-usb-fs-pins-when-using-ulpi

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我使用 的是具有外部 ULPI 的 MSP432E401Y。

在 SysConfig 文件中、我在3个引脚上遇到冲突、但我不会使用它们、因为 ULPI 将用于控制 VBUS、并且我没有 ID 引脚。  

ID 和 VBUS 冲突无法解决、因为我可以选择的唯一引脚是 CAN 总线所需的引脚。

我应该忽略这种冲突吗? 为什么即使选择高速时这些引脚也是强制性的? (似乎我不能仅仅禁用它们)

我也不会使用 D-和 D+引脚,我应该如何处理它们?

这是我的 syscfg 文件的屏幕截图。

非常感谢。

祝你度过美好的一天!

Victor Tolosana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor Tolosana

    感谢您的发帖!

    我不熟悉 MSP432E401Y 和 ULPI。 MSP432E401Y 和 ULPI 上讨论了该主题。 我是否可以知道有关此主题的讨论对您的问题是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东、您好!

    感谢您的链接、但遗憾的是、它没有回答我的具体问题。

    Victor Tolosana