This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:内部 ADC 的噪声性能

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/979062/tms570lc4357-noise-performance-of-internal-adc

器件型号:TMS570LC4357

您好工程师、

我没有找到有关 CPU TMS570LC4357内部 ADC 噪声性能(例如 SNR)的任何信息。

您能否参阅描述此内容的文档?

感谢您的支持
Michal Matějka í a
工程-控制系统-硬件开发部门
Škoda 电动 A.S.
Česká 塞族共和国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    不、我们没有这些数据可用。 数据表(7.4.3)中列出了我们拥有的所有性能数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我希望您能对作为外部 ADC 的噪声性能有详细的描述。

    它更关注外部 ADC。

    即便如此、感谢您的回答

    Michal Matějka í a

    TMS570LC4357:内部 ADC 的噪声性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测试数据显示 SNR 约为68dB、ENOB 为11位。