This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:链接期间编译错误(#10234-D)

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160523/codecomposer-compilation-error-during-linking-10234-d

器件型号:CODECOMPOSER

大家好、

客户在编译过程中遇到错误。 请参阅以下图片以获取参考。

在我看来、客户能够正确包含 driverlib。 文件路径和文件名没有 任何空格/非字母字符、并且是大写、但编译仍有问题。

客户尝试在 main 中注释出应用程序功能、在这种情况下、程序编译正常。 然后、他们 取消注释了这些内容、但注释了'c'头文件中的 API 函数、然后再次编译成功了。 但是、如果未对这些 API 进行注释、则编译会失败。 如屏幕截图所示、这些 API 的链接在属性中进行了完全定义。

是否需要定义任何其他库? 或者、这是 CCS12.1的错误吗?

  我向客户分享的故障排除指南也不能根据他们的情况提供帮助。

您能提供进一步的帮助吗?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    我将您的主题重新分配给 TM4C123x 团队。 如果您在一天左右内没有收到回复、请对该主题执行 Ping 操作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     问题是您在链接器路径中缺少 driverlib.lib。 driverlib.lib 是包含 TivaWare API 的库。 请参阅下面的内容。