This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:Sitara 与 CCS 的兼容性

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160297/am2431-sitara-compatibility-with-ccs

器件型号:AM2431

您好!

我在 Code Composer Studio 上下载了 Mac OS 版本、但它不显示添加 AMX Sitara 器件的选项。  您知道原因吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您使用的是哪个 CCS 版本?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming,你好,我使用的是最新版本-- 12.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    CCS 12.1本应支持包括 AM243x 在内的所有 Sitara MCU 器件。 是否尝试安装 CCS、然后为目标配置创建 CCXML。 Sitara 器件可能会按日期提供。

    如果您仍有问题、请告知我们。 我们可以将您的问题转发给 CCS 开发团队以获得进一步帮助。

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、  

    是的、 仍然没有 Sitara 选项:

    最棒的
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我会将您的问题转交给 CCS 团队以获得进一步帮助!

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="489471" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160297/am2431-sitara-compatibility-with-ccs ]我在 Code Composer Studio 上下载了 Mac OS 版本、但它不显示添加 AMX Sitara 器件的选项。  您知道原因吗?[/引述]

    macOS 上的 CCS 不支持 AMX Sitara 器件:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv12_macos_host_support.html

    抱歉

    Ki