This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如何在串行终端中使用 UART 打印一个整数数据

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160387/tm4c129xnczad-how-to-print-one-integer-data-using-uart-in-serial-terminal

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我正在使用 TM4C129XNZAD、我想使用带有串行终端的 UART 代码打印一个整数数据或一些数据包。 您能告诉我打印数据的功能是什么吗? 请与我分享"来"相关代码。 请任何人在这方面帮助我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     要使用的 API 是 UARTCharPut。 请参见下面的。 您可以在 TivaWare 库中参考一些示例。 请参阅以下路径。  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\uart_echo

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\UART\UART_loopback.c

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\UART\UART_polled.c

    您还可以使用 UARTprintf、这是一种类似于 printf 的实用程序函数、可以使用 UART 格式化并打印到终端窗口。 查看简单的 hello 示例并了解其实现方式。 事实上、许多 TivaWare 示例都使用 UARTprintf 函数打印到终端窗口。  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\hello