This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:Wittenstein SafeRTOS

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L540, RM48L950, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136780/rm48l540-wittenstein-safertos

器件型号:RM48L540
主题中讨论的其他器件: RM48L950HALCOGEN
大家好、下午好!
我是 RTOS 的乞丐、我想实施 Wittenstein 的 SafeRTOS (基于 FreeRTOS)。
我正在使用 RM48L540、但我不知道我是否能够使用该演示、因为它可配置为通过 RM48L950使用。
谢谢你。
此致、
莱安德罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

     使用 RM48L950ZWT_FreeRTOS 创建新项目后、您可以参阅 HALCoGen 帮助主题中的免费 RTOS LED 闪烁示例

    e2e.ti.com/.../1665.example_5F00_rtiBlinky.pdf

    --

    谢谢、此致、

    Jagdish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish 您好、

    感谢您的回答。 那么、如果我使用 RM48L950ZWT_FreeRTOS 配置 HALCoGen、我也可以使用 RM48L540?

    此致、

    莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    很抱歉耽误你的时间、

    我与内部团队讨论了您的问题、需要很长时间才能得到回复、我得到了我们可以做到的回复。

    以 RM48L950的 FreeRTOS 示例为例、将器件更改为   RM48L540。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。