This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:看门狗"如何提供无意中激活逻辑&quot 的指示?

Guru**** 2481075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/979057/tms570lc4357-how-can-a-watchdog-provide-an-indication-of-inadverten-activation-of-logic

器件型号:TMS570LC4357

各位专家:

《安全手册》(SPNU540A)第7.67章包含以下内容:

'一个内部或外部安全装置可提供一个逻辑意外激活的指示、此操作会产生结果
会影响安全关键执行、例如 JTAG 逻辑意外激活。"

(Q1)您能否说明一下看门狗是如何以这种方式使用的?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    这可以通过一个外部安全装置实现、此安全装置也可以检测到一个来自预期程序序列的"中断"。 这可以通过 Q&A 看门狗来完成、其中序列中的每个任务都应定期回答看门狗提出的问题。 任何执行顺序错误的任务或例程都会导致看门狗指示故障。