This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F 和 Segger J-Link

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, UNIFLASH, SEGGER, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/978755/cc2640r2f-and-segger-j-link

主题中讨论的其他器件:CC2640R2FUNIFLASHSEGGERLAUNCHXL-CC2640R2

我将定制板与 CC2640R2F 搭配使用。 我使用 CCS 10.2.0.00009和 SimpleLink CC2640R2 SDK 4.30.0.08。 如果我从 SDK 中获得任何示例、我可以正确构建它。 但是、如果我尝试使用 Segger J-link Base 调试代码、它在闪烁"Cortex_M3_0:写入长度0x58第0页上0x1ffa8处的存储器块时出现故障:闪存下载失败! ..."。 如果我使用例如 Uniflash 来检查存储器、则似乎在块0x1ffa8之前对所有内容进行了编程。 这个块是 CCFG、对吧? 为什么我无法对该块进行编程并运行硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    您之前是否已成功将 Segger J-Link 与其他电路板或 LAUNCHXL-CC2640R2结合使用?  此外、您之前是否对该器件进行过编程、是否曾尝试在编程之前擦除所有器件存储器?  请告诉我此 E2E 主题 是否有帮助。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我之前没有将 Segger 用于 CC2640R2。 但是、我将 Segger 与定制板搭配使用、并成功地将 CC2652R1与定制板搭配使用。

    不是、这是/是我第一次对 CC2640R2板进行编程。

    如果我尝试使用 Effer J-Link Lite 实用程序、我可以成功擦除器件。 擦除后、我可以使用 Uniflash AD 读取闪存来验证存储器是否为空。 但是、如果我尝试使用 CCS/uniflash/J-link Lite 对器件进行编程、则会失败。 有时、J-Link 实用程序会通知我器件可能已锁定、并询问我是否尝试解锁。 但是、如果我尝试解锁它、那就没有什么帮助了。

    我认为、上述主题对我没有帮助。 我得到了一个没有进行任何修改的示例、并尝试将其加载到电路板上。 或者、我是否需要在运行前启用/禁用任何功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    达拉斯元 plex 的许多地区目前正因冬季天气恶劣而出现意外断电;我们感谢您的耐心等待、因为这里的响应可能会延迟。

    同时,您是否考虑过以下资源:

    此外,由于这是一个定制板,请考虑将其提交此处(如果尚未提交)进行审核:  

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经找到了根本原因。 问题似乎出在我的电源上。 我使用另一个、现在可以对板进行编程。 我很困惑、因为它以前已经工作过、而且还可以对该板进行部分编程。 我对此深表抱歉、非常感谢您的反馈。

    我已经阅读了新闻、希望您能在不久的将来有更好的天气!

    米兰