This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:休眠模式下的电流消耗较高

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160202/tm4c1294ncpdt-current-consumption-is-high-during-hibernate-mode

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

大家好、

我们的客户在 EK-TM4C1294XL 电路板上运行了休眠示例、并发现  当他测量跳线 JP2上的电流时、电流消耗为~350uA。 根据数据表、休眠电流消耗应小于10uA。 是否需要执行其他操作来实现低于 10uA 的电流? 附件是他使用的代码。

e2e.ti.com/.../5710.hibernate.c

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请注意、一旦进入休眠状态、该示例将在5秒后自动唤醒。 因此、您可能会测量平均电流。 要测量休眠电流、我建议您修改代码、使其进入休眠状态后不会唤醒。  请确保在进入休眠模式后 VDD 为0V。   请确保 I/O 上没有驱动到器件的电压、该电压可对器件进行反向供电。 此外、请仔细检查 nWAKE 是否为高电平、以便在进行电流测量时不会唤醒器件。  

    7.3.8使用 HIB 进行电源控制
    重要提示:休眠模块需要在时特别考虑系统实现
    使用 HIB 控制电源、因为它用于关断所有其他部分的电源
    微控制器。  所有连接到芯片的系统信号和电源都必须
    驱动至0V 或使用由 HIB 控制的相同稳压器断电。
    休眠模块通过使用 HIB 引脚来控制微控制器的电源
    用于连接外部稳压器的使能信号、为提供3.3V 电压
    微控制器和其他电路。 当 HIB 信号被休眠模块置为有效时
    外部稳压器被关闭、不再为微控制器和系统的任何部件供电
    由稳压器供电的稳压器。 休眠模块仍然由 VBAT 电源供电
    直到唤醒事件。 通过将 HIB 信号置为有效来恢复微控制器的电源
    使外部稳压器重新接通芯片电源。