请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
数据表提到、终端功能在 nPORRST 期间和之后被设定为缺省状态(第4.2章)、但是我找不到一个关于热复位(nRST)期间运行状态的说明。
(Q1)在 nRST 期间、引脚是否被复位至其缺省功能?
谢谢、此致、
最大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
数据表提到、终端功能在 nPORRST 期间和之后被设定为缺省状态(第4.2章)、但是我找不到一个关于热复位(nRST)期间运行状态的说明。
(Q1)在 nRST 期间、引脚是否被复位至其缺省功能?
谢谢、此致、
最大