This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:热复位 nRST 之后的引脚状态?

Guru**** 2478235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/978654/tms570lc4357-pin-state-after-warm-reset-nrst

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

数据表提到、终端功能在 nPORRST 期间和之后被设定为缺省状态(第4.2章)、但是我找不到一个关于热复位(nRST)期间运行状态的说明。

(Q1)在 nRST 期间、引脚是否被复位至其缺省功能?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我很抱歉耽误你的答复。 在德克萨斯州恶劣的天气中、我遇到了断电和互联网中断的情况。  

    TRM 寄存器说明包括位域复位值。 这通常指热复位(系统复位 nRST)。 例如、GIO DIR 寄存器中的默认值表明 GIO 引脚在复位(热复位)后被配置为输入。

    仅由冷复位(上电复位 nPORRST)复位的任何位字段都被明确指定为这样的位字段。 例如、ESM 状态寄存器只能由冷复位来复位。