This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules F021FLASHAPI:源代码

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/979031/hercules-f021flashapi-source-code

器件型号:Hercules F021FLASHAPI

大家好、

您好!

我们需要您的帮助来为我们的客户检查此查询。 是否可以请求闪存 F021 API 的源代码? 因为它们不允许在 DAD-A 飞行软件中使用 API。 如果您也能评论任何其他建议、我们将不胜感激。  

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我将向您发送一封有关此问题的离线电子邮件。