This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:Halcogen

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/978111/rm46l852-halcogen

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、 我在 Windows 10中下载了 halcogen 4.7.1。

如何解决这个问题看起来真的很糟糕??

为什么它看起来像这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO B.M、

    HALCoGen 必须仅使用默认的100%字体大小。 请检查窗口10显示设置。