This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Uniflash

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/977916/tms570lc4357-uniflash

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我当前遇到了 Uniflash 程序中的独立命令行功能问题。 根据我的理解、这个生成的存档应该包含所有必要的文件和文件夹、以便用预编译的二进制文件刷写微控制器。 以下是我为生成归档文件而执行的步骤:

1.从器件列表中选择 TMS570LC43XX。

2.选择德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe。

3.选择了编译后的.out 二进制文件。

4.生成了独立命令行归档文件。

5.已解压缩档案。

6.运行'one_time_setup.bat'和'slite.bat'文件。

但是、当运行'slite.bat'脚本时、会出现以下错误:

正在连接... 致命:IcePick:连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes。 库不在搜索路径上。 (仿真包9.1.1.00002)失败:操作被中止
 
jscserdes dll 库位于配置单元内,但在某种程度上,它对程序不可见。 只有在该特定机器上安装 Code Composer 后、我才设法使用'slite.bat'脚本刷写微控制器。  
在使用 Uniflash 中的独立命令行存档文件之前、必须安装 Code Composer、还是在没有它的情况下运行?

使用的 Uniflash 版本:6.0

谢谢、

Adrian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    请确保正确选择仿真器和器件型号。 我刚刚使用 LC43x launchpad 进行了测试、测试结果如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。