This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:端口故障

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/978036/tmdsrm48hdk-defective-port

器件型号:TMDSRM48HDK

在尝试对此进行刷写时、USB 端口脱离电路板。  这是一个开箱即用的新项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    很抱歉在新电路板上听到此问题。 HDK 上有3个 USB 连接器:一个用于 JTAG 和虚拟 COM 端口的小型 USB 连接器、一个 USB 主机连接器和一个 USB 器件连接器。

    由于 HDK 在保修期内、请联系供应商进行更换。