This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器和 DSP

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/978039/microcontroller-and-dsp-at-1-5ghz

大家好、

好的、我们收到了客户提出的寻求满足其要求的微控制器的问题。 为了让我不会错过任何信息、请复制下面的查询。

"我正在寻找有关微控制器和数字信号处理器的建议

基本上、我正在进行一个项目、该项目将 MOSFET 技术用于变压器控制系统。 我需要构建一个能够将高电压、低电流电源转换为高电流、低电压的系统、反之亦然。 我需要时钟频率至少为1GHz 但最好为1.5Ghz 的数字信号处理器

时钟速度背后的部分原因是、我需要能够以1微秒的粒度修改输出 PWM。 它不必"做出反应"、就可以在该时间内运行算法、但我正在尝试优先考虑信号输出的精度。 输出可以是一个可变电压 PWM、它对输入正弦波进行切片以生成它。 一个主要的安全问题是、如果电流上升得太快、从而导致过流情况、控制系统需要关闭操作

此外、开发板附带的芯片是必须的

"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    根据客户的说法、听起来不需要1-1.5GHz 器件。  他们需要的是能够以高粒度(<1us)输出 PWM 的器件。

    C2000产品系列具有 HRPWM (高分辨率 PWM)外设。  这些器件可提供150ps 分辨率的输出、从而满足您的需求。

    我们的器件还具有许多功能、可在发生故障时"触发"PWM (模拟比较器和 TZ 跳闸功能)。


    客户是否希望评估特定的电源转换拓扑?  我们提供了 LLC、PSFB 和其他产品的参考设计。


    根据我目前的理解、我可能会推荐 F28004x 系列(可能还有 F28002x 系列)。  两者都有 LaunchPad 或 controlCARD 来协助评估。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett