您好!
我们在 其中一个设计中使用 TM4C1290NCPDTT3、引导映像存储在其内部闪存中。 正常情况下、它正在引导、应用程序映像运行良好、没有任何问题。 有一次、它无法启动、当我们模拟电源循环测试时、我们观察到它无法启动10 out 10000电源循环。 当它无法启动时、在引脚70 (RST)上将系统复位置为有效不执行任何操作、并且仍然挂起。 已尝试通过 Code Composure Studio 与 JTAG 连接、但连接失败。 它需要循环通电才能使其恢复工作。 通常、JTAG 连接正常、并且将 RESET 引脚置为有效、将在微控制器中运行的应用程序映像复位。 不确定我在设计中缺少什么、感谢您帮助解决此问题。 不确定此控制器是否为已知行为。
我们使用13MHz 外部时钟、复位将在上电1秒后释放。 当上电斜升10uS 时、+3.3V 电压看起来正常、当上电1秒后释放复位时、13MHz 时钟看起来正常。 此故障是随机发生的、它发生在我们在+75'C 和-40'C 温度下构建的所有电路板(~20电路板)中。
谢谢、
病症