This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:FOTA

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/975820/tm4c1294kcpdt-fota

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我想知道 TM4C1294KCPDT 是否支持 FOTA 更新。 我们将感谢您提供任何意见!

此致、

Sabin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabin、

    我以前没有看到过这种情况、但我想知道是否可以通过使用可能具有额外连接的无线 MCU 来实现。 我在这里想到的是无线 MCU 是否具有 SPI 或 UART 等。然后、您可以让该器件通过有线接口将固件发送到 TM4C 并使用串行引导加载程序。 我怀疑是否可行、但这是我能想到的唯一想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你拉尔夫! 我将按照这些思路进行思考。

    此致、

    Sabin