This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 IP 电话的 TNETV2502处理器

Guru**** 2752765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/975691/tnetv2502-processor-for-ip-telephone

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994TMS320C5535

尊敬的先生:

我们没有得到 TNETV2502处理器的完整数据表。 因此、请提供   有关用于 IP 电话的 TNETV2502处理器的详细信息

我的第二个问题是、如果我们采用 TLV320AIC33IRGZR_VQFN-48编解码器并与 MSP430微控制器(编解码器位于 I2S 和以太网 PHY 中)进行互相连接、它是否可以在 IP 电话上无任何延迟地工作?

请为我们提供指导。

此致、

nsprateep@sirveen.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridhar、您好!

    TNETV2502设计中使用的处理器: https://www.ti.com/pdfs/bcg/spry098.pdf 是 TMS320C55x。 此 DSP 的数据表可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/TMS320C5535 

    将 TLV320AIC 与 MSP 微控制器集成时、通信会有一些延迟。  

    我建议使用此 BoosterPack 评估具有编解码器集成加速功能的 MSP430FR5994:

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-AUDIO#overview

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的支持。

    负责 IP 电话的 SIR

    TMS320C5535需要多少外部 RAM?  

    2.对于编解码器间相   I2S0发送数据输出 I2S0_DX,I2S0接收数据输入 I2S0_RX。 、 I2S0时钟输入/输出 I2S0_CLK。  I2S0帧同步输入/输出 I2S0_FS。 实现全双工通信。

    请使用耐火 TMS320C5535 SIP 原型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的支持。

    负责 IP 电话的 SIR

     TMS320C5535 需要多少外部 RAM?  

    2.对于编解码器间相   I2S0发送数据输出 I2S0_DX,I2S0接收数据输入 I2S0_RX。 、 I2S0时钟输入/输出 I2S0_CLK。  I2S0帧同步输入/输出 I2S0_FS。 实现全双工通信。

    3.您有任何 折射 TMS320C5535 SIP 原型吗?