This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:ADC 基准电压

Guru**** 1839620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/975872/tm4c1292ncpdt-adc-reference-voltage

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

我对 MCU 中的 ADC 模块有2个问题。 我使用的是3.0V 外部基准电压。

1、如果输入模拟信号高于3.0V、ADC 将读取什么内容? 0xxf 或环绕0?

2.我正在使用 schottkey 二极管来限制模拟输入信号(输入  ->|-3.3V ), 这是否足以保护 ADC 免受损坏? (通过这个连接、输入信号被保证低于3.68V、少于4.0V 最大 GPIO 限值、但是将高于3.0V 基准电压)。

谢谢

天列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianlei、

    它不会绕过测量、只是最大值。

    关于输入限制、您提到输入信号将低于3.68V。 最大 VDDA 为3.63V、通常为3.3V。 如果信号超过该3.68V 标记一段时间、则存在损坏器件的风险。 尽管在最大容差额定值范围内、但短暂且很少的偏移应该是可以接受的。 请记住、" 长时间处于绝对最大额定值可能会对器件可靠性产生不利影响。"

    就基准电压与输入信号而言、 当 ADC 上的电压 小于 VDDA 但 大于 VREFA+时、ADC 模块不会有损坏的风险、因为 VDDA 是为模块供电的、VREFA+用作比较而不是电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你拉尔夫!