This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:是在 DWWD 生成 nRST 时生成的 ESM 2.24

Guru**** 2478235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/976131/tms570lc4357-is-esm-2-24-generated-when-dwwd-generates-a-nrst

器件型号:TMS570LC4357

您好、支持团队、

我们希望运行配置为 DWWD 的内部看门狗。 作为反应、我们希望 DWWD 导致 nRST。

根据数据表、如果看门狗被配置为生成一个中断、一个 ESM 2.24 "RTI_WWD_NMI"被发出。

Q1)当 DWWD 导致 nRST 时、ESM 是否发出错误信号且 nERROR 引脚设置为低电平?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果 DWWD 反应被复位、如果在时间窗口内不对 WD 进行服务、则不会标记 ESM 通道。 nERROR 引脚也未置为有效。