请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好、支持团队、
我们希望运行配置为 DWWD 的内部看门狗。 作为反应、我们希望 DWWD 导致 nRST。
根据数据表、如果看门狗被配置为生成一个中断、一个 ESM 2.24 "RTI_WWD_NMI"被发出。
Q1)当 DWWD 导致 nRST 时、ESM 是否发出错误信号且 nERROR 引脚设置为低电平?谢谢、此致、
最大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
我们希望运行配置为 DWWD 的内部看门狗。 作为反应、我们希望 DWWD 导致 nRST。
根据数据表、如果看门狗被配置为生成一个中断、一个 ESM 2.24 "RTI_WWD_NMI"被发出。
Q1)当 DWWD 导致 nRST 时、ESM 是否发出错误信号且 nERROR 引脚设置为低电平?谢谢、此致、
最大