This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:项目调试属性:读取调试属性时出错

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/976201/tmdx570lc43hdk-project-debug-properties-error-reading-debug-properties

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

大家好、

我们的客户有一个为 TMDX570LC43HDK 的 TMS570LC4357处理器设置的项目。 当他们单击项目 Debug 属性时、将出现以下窗口:

重用调试设置
这个项目之前已经被调试过。
是否要重复使用先前设置的调试设置?
是否

单击“Yes (是)”或“No (否)”时,将显示以下错误信息:
读取调试属性时出错

如何解决此问题?
以下是本期的文档:
e2e.ti.com/.../Case-CS0405086-_2D00_-Project-Debug-Properties-_2D00_-Error-reading-Debug-Properties.docx

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这可能是由项目名称或项目文件夹名称中的非标准字符(例如、%、$等)引起的。