This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:板载温度和光传感器引脚连接

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/975818/rm48l952-on-board-temperature-and-light-sensor-pin-connection

器件型号:RM48L952

您好!

我在 《RM48 Hercules 开发套件(HDK)用户指南》中看到 RM48L952具有一个温度传感器和一个光传感器、但无法找到连接到传感器的 ADC 引脚。 我必须使用 I2C 从传感器读取这些值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现 ADC1的通道8和通道9用于   板载热(AIN8)传感器和光传感器(AIN9)。 但是、要通过 I2C 接收来自传感器的数据、我必须发送从器件地址。 这两个传感器的地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    AD1IN[8]和 AD1IN[9]用于温度传感器和光传感器。 无需 I2C 即可从这两个传感器读取数据。