This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 ECU 的 MCU

Guru**** 2528280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1007502/mcu-for-ecu

主题中讨论的其他器件:AM6442DRA821

我们正在寻找 ECU 中用于车辆控制的微处理器。

CAN 控制器必须超过5个。

SPI 和 UART 接口应尽可能多。

-生产方面应该是连续的。

您能否推荐我们一款可接受的处理器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deniz、

    我将把这个问题转给我们的 Sitara 团队而不是 C2000 MCU。  每个器件的外设数量更大、更多的外设与您的请求内联。  

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM6442等器件具有2个 CAN 控制 器、但可以通过 SPI 使用 CAN 进行补充。  DRA821等其他器件具有20个 CAN 控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了 通过 SPI 与 CAN 通信、MCU 需要具备什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniz:

    很抱歉、此主题没有响应。 请告诉我们您是否拥有您查找的所有信息。  
    如果需要任何信息、请创建新主题。 感谢您的理解。

    此致、

    Prasad