This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:闪存 EEPROM ECC

Guru**** 2470620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1013517/tms570lc4357-flash-eeprom-ecc

器件型号:TMS570LC4357

大家好、在 TMS570LC4357中检查 eeprom ECC 和闪存 ECC 的步骤是什么?

这一章是我可以参考的步骤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪存包装程序诊断模式7和诊断模式5可用于测试 ECC 逻辑。 CPU 中的相同 ECC 逻辑用于主闪存和 EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

     我尝试执行这些步骤。 请说明 我的以下几点

    1. 诊断模式5: 地址标签寄存器测试模式是否也用于 ECC 测试? 这是如何关联的?
    2. 在步骤中、一个位提到了一个非闪存区域的分支。 它是指 0xF0000000到 0xF047FFFF 之间的闪存 ECC 区域吗?
    3. 如果我选择端口 A、 端口 A 如何读取到所需的地址。 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、diagmode 5用于测试地址标签。 它不用于 ECC 测试

    2.应将测试函数复制到 SRAM 并从 SRAM 执行

    端口 A 和端口 B 是总线主控访问闪存组的端口。