This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:噪声

Guru**** 2524370 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1011259/msp-exp432p401r-noise

器件型号:MSP-EXP432P401R

您好!

我正在跟踪 slaa821应用手册并测试 AD。 结果很糟糕、我需要帮助来确定噪声源。

一个1kOhm-330Ohm 的电阻分压器、并使其上的差分输入短路。 分压器由电池供电、以避免噪声、图中显示的噪声为166kHz 和10kHz。

请帮助我了解如何避免此问题。

此致、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何将输入连接到 LaunchPad? 您是否正在使用试验板和跳线? 如果是、您可以使用电阻器和电容器轻松实现一些滤波器、以衰减该噪声。 根据您的 ADC 采样率和信号频率、您可能也会看到混叠。

    请注意在 ADC 输入附近使用的任何数字信号。 您还可以尝试将您的设置移动到不同的房间/位置、以查看它是否与任何环境噪声相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    --通常,ADC 输入应由 低阻抗源驱动。 您的分压器输入不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过滤波、但100uF 和1kOhm 需要使信号可以接受(3-5 LSB 噪声)。 我还尝试使用 OPA350驱动输入、OPA350应该适合这一用途、但问题仍然存在。

    我注意到、前2-3个样本的变化非常大(18-20 LSB)、因此可能需要更改采样周期。 遗憾的是、我仍然不能接受 AD 参数的设置、稍后我将返回研究 AD 和测试区域。

    感谢您提供宝贵的笔记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从 TI Resource Explorer 中的一个简单 ADC 代码示例开始。 然后、您可以返回到 SLAA821。 ADC 输入端的高外部阻抗会超出 ADC 稳定时间并导致噪声。 但是、如果是这种情况、则在使用 OPA350时不应该观察到噪声、因为它应该具有低输出阻抗。 这可能是 ADC 配置问题。 请告诉我们您的发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 MSP432 ADC、我非常抱歉这么负。 我必须改变我的想法!

    我一直在研究 MSP430G2ET、认为我应该通过过采样将分辨率从10位提高到14位、并且应该在其中加入一些滤波功能。 我开始收集样本、总结它们的移动、以同时获得分辨率和滤波。

    我在使用模拟滤波器、低噪声电源等调节系统方面花了一个晚上、但没有成功。 经过一段时间后、我从零开始更改采样时间、甚至更短(我想这在一开始看起来是不合逻辑的)、但结果要好得多。 这是我了解系统振荡的时候、可能就像 MSP432一样、比转换模拟信号更复杂。

    系统在输入端包含电容、在数字滤波器上包含虚拟极点(额外多个)、因此系统很容易变得不稳定或简单、但分辨率没有提高。 晚上玩得越来越差,结果也越来越好,最后我得到了我想要的结果。

    最后、我必须了解必须仔细处理电容输入 AD、数字滤波不仅仅是求和和和移位。 极点和频率、对整个系统进行微调对于成功至关重要。 阅读更多文献并在 Launchpad 上进行实践是有道理的。