我需要通过重新启动来保留数据、以便引导加载程序可以读取数据。 我将应用程序编码为 F021 PDF 中的流程图。 出于某种原因,如果我在写入这些值或验证之后读取这些值--这些值不在那里。 此外、清零银行也不起作用。
我只需要存储4个值。
VECTORS (X) : origin=0x00020020 length=0x00000020 fill=0xFFFFFFFF FLASH0 (RX) : origin=0x00020040 length=0x8000 - 0x40 fill=0xFFFFFFFF FLASH1 (RX) : origin=0x00028000 length=0x00200000 - 0x28000 FLASH7 (RWX) : origin=0xf0200000 length=0x1ffff STACKS (RW) : origin=0x08000000 length=0x00001500 RAM (RWX) : origin=0x08001500 length=0x0007EB00
我不确定链接文件是否正确。 我刚开始设置组7的第一个扇区、然后将其扩展到整个组。