This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:使用内置 ROM 引导加载程序执行 USB DFU 所需的工具

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1013886/msp432e411y-need-tool-to-do-usb-dfu-using-inbuilt-rom-bootloader

器件型号:MSP432E411Y

您好!

 I、需要使用内置 ROM 引导加载程序执行 USB DFU  

, 我需要使用哪些工具来执行 USBDFU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajeshkumar、

    尽管我们没有针对 USB DFU 引导加载程序更新的特定示例、但我们在 MSP432E4 BSL 文档第6节中确实有关于该技术的其他信息。 www.ti.com/lit/slau726 

    您还可以查看以下应用手册。 虽然它不适用于 MSP432E4器件、但具有姊妹器件 TM4C129。 MSP432E4器件的一般原理和 PC 端对该过程的解释应相同/相似。 www.ti.com/lit/spma054 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Jace H、

    我是否应该将 LM 闪存编程器工具用于 usbDFU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajeshkumar、

    LM Flasher 编程器工具并不正式支持 MSP432E4器件。 Uniflash 确实支持 MSP432E4器件、但我不确定它是否支持 USBDFU 格式。 目前、我们没有为 MSP432E4器件提供 USBDFU 的独立工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Jace H、

    我尝试 使用 lm 闪存编程器在 msp432e411y 中执行 USB DFU,它的工作正常。