This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:深度睡眠功率模式出厂代码失败

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1012011/msp-exp432p401r-deep-sleep-power-mode-factory-code-fails

器件型号:MSP-EXP432P401R

尊敬的所有 TI 工程师和专家:

我正在尝试使用 Launchpad MSP432P401R TI 驱动程序出厂代码深度睡眠功率模式、但结果比 TI 手册中显示的结果大很多数量级。

出厂代码中是否有问题?

以下是我的操作系统平台:Windows 10、CCS 10.3

以下是使用此示例代码对电路板进行编程并按下按钮#1后的 Energytrace 测量:

以下是移除手册中建议的跳线并按下按钮#1后的 Energytrace 测量结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否让 MCU 处于自由运行模式? 还是调试模式?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    移除这些相关跳线后、不再有调试模式。

    请先消化问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我在我的一侧进行了测试、但未发现此问题:

    我使用您描述的代码(并按 S1):  

    然后我上传固件、您可以再试一次。

    e2e.ti.com/.../powerdeepsleep_5F00_MSP_5F00_EXP432P401R_5F00_tirtos_5F00_ccs.txt

    附上此测试的图:

    谢谢!

    最好的 Regarda

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20年的生活!!! 很酷!

    您可以在此处导出和上传整个项目吗?  您和我的之间可能存在一些细微的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我认为、如果您已经安装 MSP432Pxx SDK、您可以找到示例代码(整个项目):

    谢谢!

    此致

    Johnson