This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:C init 的 SoC 启动时间

Guru**** 2925650 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1011503/tms570ls0914-soc-start-up-time-to-c-init

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我刚刚获得了我的 TMS570 0914芯片、它检查/比较了启动时间、似乎我观察到从加电到_c_ini00中的第一条语句大约30ms。   (*注*:在进行任何设置或自检之前,所有这些都不包括在此时间内)。

这似乎令人惊讶地非常长、在第一次检查中、我们测得的 TMS 比0432长两倍以上。

TMS570引导过程是否在完全详细描述的地方、 不包括 C init HalCoGen 的代码(此代码全部可用)、i.e、 在跳转到_c_int00 /或第一个 resetEntry 之前的所有内容。

是否有 ROM 阶段,这可能需要花费时间..?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 VCCIO 和 VCC 达到其最小阈值(3.0V 和1.14V)后、nPORRST 将保持有效至少1ms。 nPORRST 被释放后、内部 HF LPO 启动、并验证外部振荡器、然后 eFUSE 自动载入和闪存泵和组加电。 请阅读有关此加电序列所用周期的数据表(6.3.1)。

    表中的数字不包括 VCCIO/VCC 电源 IC 的延迟。 此器件没有 ROM 引导加载程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    那么、我如何计算它呢?  根据参考文献第3497个示波周期、加电相位总数表明 、周期为高频振荡器。  

    这是否指内部 HF LPO? 原因、即使我使用5.5MHz、也无法再从它开始30ms、因为它的范围编号较小(典型值为9.6Mhz)。

    (而且,我的外部晶振的速度要快很多...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电序列不会花费30ms。 它只需3497个时钟周期(1032个 LPO HF 周期、(3497-1032)个外部 OSC 周期)。 HP LPO 为9.6MHz。  

    请检查电源 IC 的延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    我无法看到整个30ms 的运行情况、 因此现在将关闭、因为您建议这是我们的外部问题。