This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:Uniflash 内存确认

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1007276/uniflash-uniflash-memory-confirm

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0432

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户使用 Uniflash 对 器件进行编程。  当她使用内存功能时,她 对数据格式有疑问。 例如下图

客户将0xF0203004写入07数据 FF/45/01/00,从正常读取 习惯,Uniflash 中显示的数据应为 FF450100, 但  实际上  ,相反   true,它是000145FF,当客户想要导出数据时 ,hex 文件中的数据与工具相同。 客户想要确认,Uniflash 是否正确? 他们是否在计划中犯了任何错误?  

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    您从哪个器件读取存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bin

    它是 TMS570LS0432。

    BR。

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我将把您的查询发送给 TMS570专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    美好的一天!

    是否有更新?

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    请告诉我您如何将数据编程到 EEPROM? 如果将0xFF 写入0xF0203004、0x45至0xF0203005、01至0xF0203006、以及0x00至0xF0203007、则内存浏览器中的32位十六进制显示屏应为0xFF450100。 LS0432是一个大端字节序器件、最高有效字节(0xFF)首先存储在最低存储器地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    感谢您的回复,我不知道如何对数据 E2P 进行编程的步骤,我可以与客户确认,但从我上传的第一张图片中,您可以看到,命令和寄存器地址是正确的, 只有   Uniflash 的显示是反向的,且输出文件也是反向的, 这对于客户比较数据来说不方便。

    我想确认这是正常显示,还是有任何错误会导致这种情况?

    BR、

    Leon.Liu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    如果您将0x12345678写入闪存、CCS 存储器浏览器中的闪存内容应为0x12345678。