This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:FlexRay FTU 示例项目文件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009623/tms570ls3137-flexray-ftu-example-project-file

器件型号:TMS570LS3137

我获得了一些 FTU 示例代码文件、但似乎有些文件缺失并且无法编译、例如  main.c、fray.c、led_demo.c、fray_ram.h、您能否使用   压缩文件发布完整的 CCS 工程?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个针对带有4个 FlexRay 节点的 FlexRay 演示的完整 CCS 示例项目。  

    e2e.ti.com/.../Flexray_5F00_Demo.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否 只需要更改 FrayNodeNumber 以测试2个节点?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的演示项目用于4个节点。 您需要更改在 fray_node_config.h 中定义的节点编号、然后编译工程、并将输出文件编程到相应节点的闪存中。

    如果 FrayNodeNumber 为0、则将跳过节点1/2/3配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否调用函数 transmit check_node 来检查 FTU_Test 中接收到的数据?以及函数 框架高 LEVELInterrupt 中的接收数据,为什么 0x8014 ==(e_value & 0x8014),但不 是0x8014 ==(s_value & 0x8014)?谢谢。

    void frayHighLevelInterrupt(void)
    {
        unsigned int e_value;
        unsigned int s_value;
    
        e_value = frayREG1->EIR_UN.EIR_UL;
        s_value = frayREG1->SIR_UN.SIR_UL;
    
    
        frayREG1->EIR_UN.EIR_UL = e_value;
        frayREG1->SIR_UN.SIR_UL = s_value;
    
        if ( 0 != e_value )
        {
           frayErrorNotification(frayREG1, e_value);
        }
    
        //0x8014: SDS(15th bit), RXI (4th), CYCS (2th bit)
        if ( 0x8014 == (e_value & 0x8014))
        {
           frayStatusChangeNotification(frayREG1, s_value);
        }
     }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为这个 FlexRay 问题打开了几个线程。 我将关闭这个。