This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:是否绝对需要对 nRST 引脚进行外部监控?

Guru**** 2478235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1007303/tms570lc4357-external-monitoring-of-the-nrst-pin-absolutely-necessary

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

我仍在等待我的问题邮箱的答案 :e2e.ti.com/.../3716210

虽然《安全手册》建议使用 nRST 引脚将复位信号发送给外部硬件、但我询问了如何使用 J2引脚发出错误状态信号并发出复位信号。 我们认为、通过 nRST 使用 J2会有这样的好处:在复位后、J2将保持在输入下拉状态、直到 SW 重新配置为 nERROR。
如果 SW 检测到复位、这将使 SW 无法重新配置引脚、 µC 向外部硬件发出信号以保持安全状态(使用"安全状态" I wantetd 来指代 µC 外部硬件的安全状态、而不是安全状态)。

(Q1)是否存在可导致 J2在复位时(暖通或欠通)复位的已知故障(例如 OSC 故障和 µC μ A 低功耗 OSC)、从而也迫使我们使用 nRST?

(Q2)引脚配置寄存器的复位是同步还是异步?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    问题1. J2引脚是否连接到 nRTS 端子? 当复位发生时、输入缓冲器被禁用并且 J2不能捕捉任何信号。 器件复位后、如果未应用 SW 配置、则会下拉 J2引脚。  

    问题2. 当 nRST 被拉低时、大多数寄存器值同时被复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的回答。

    J2和 nRST 之间的关系主要如下:         

    nERROR (J2)---|和|                                   
                                    |||----           外部监视器
    nRST -------- |_________ |

    这就是外部 监视器会对 ESM 错误(nERROR =低电平)和 nRST =低电平做出反应。我们要知道的是 、如果 nRST 是引脚、则外部绝对需要该引脚 监视器以检测是否发生了 nRST。

    (Q3)如果 J2与 nRST 同时变为低电平、则只需连接外部 监控到 J2还是 nRST 是检测 nRST 的唯一安全方法?

    谢谢、此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您为此问题打开了一个新主题。 我将关闭此主题。