This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules F021FLASHAPI:源代码

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006295/hercules-f021flashapi-source-code

器件型号:Hercules F021FLASHAPI

您好!

我们在安全相关项目中使用 F021 API、需要深入了解源代码才能进行一些阐释。

我的公司与 TI 签订了 NDA。 请联系我们、了解后续步骤。

此致、

Thilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thilo、

    TI 通常不会分发源代码。 这样做的原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 应用程序中不得使用修改后的 API。 要创建闪存编程解决  方案、必须使用 TI 提供的闪存 API 库。

    如果用户出于 认证目的对源代码有正当合法的需求、则可以根据与 TI 签署的许可协议提供源代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们确实需要将源代码用于认证目的、因为我们需要执行代码审核。 为此已签署了 NDA、我们可以访问安全 TI 功能安全支持论坛。

    签署的许可协议是否与 NDA 不同? –如果是,请与我们联系以进一步澄清。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thilo、

    我们的营销团队正在离线处理此请求。 VC 上周五向您发送电子邮件。 我将关闭此主题。