This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:RM48L952

Guru**** 2756525 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TUSB1105, HALCOGEN, TUSB1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/969095/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: TUSB1105HALCOGENTUSB1106

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

RM48L952控制器的 TUSB1105中是否有针对(USB 器件)单端和差分端的不同代码?

如果是、您能否尽早与我分享差分端代码。

此致、

Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定两种不同的 TUSB1105模式是否需要不同的 MCU 代码。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同一个问题已重新发布到另一个主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个示例代码(来自 Halcogen)在 HDK 板中工作正常、但它在定制板中不工作、

    在 HDK 板和定制板中、我们具有相同的微控制器(器件型号 RM48L952)和相同的 USB 收发器(器件型号 TUSB1105)。

    以前我使用的是 USB 收发器 TUSB1106、现在我将 TUSB1106更改为 TUSB1105、因为存在单端和差分端问题。

     现在、我正在使用 TUSB1105、下面的弹出窗口将会出现:

    弹出消息是"USB Device not recognized (USB 设备未识别)"、并且在"Device Manager (设备管理器 )"中的"Unknown USB device (Device Descriptor Request failed)"(通用串行总线控制器下出现未知的 USB 设备(设备描述

    我在使用  TUSB1106时遇到的相同问题 。

    请查找随附的屏幕截图。

    请建议如何使其正常工作。

    谢谢您、

    此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCU USB 主机信号是否正确连接到 TUSB1105?