This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:EMIF 异步存储器大小

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/972434/tms570lc4357-ep-emif-asynchronus-memory-size

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

专家您好!

我们正在  通过 EMFI 接口连接 EPSON 显示控制器(S1D13513F01A100)、我们已使用 NCS2芯片选择 viz asynchrounus 连接显示控制器。 在数据表中、给出了对于异步、内存可高达16MB、而在 TI 的一篇文章中、通过使用 GIO、内存大小可增加>16MB。 请让我详细了解如何利用 GIO 来增加可连接到 TMS 的存储器。

谢谢、

此致、

Vikas H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

     我不确定您所指的是哪个帖子。 我假设它是指使用 BA[0]作为上部 EMIF_A[22]或使用 GPIO 引脚来控制上部地址线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的回答、  

    我对此还有一些疑问、

    1) 因为我们将 TMS570LC4357连接 到 EPSON 显示控制 器(S1D13513F01A100)。 请告诉我 TMS 的字节使能(nDQM[1:0])是否可用于连接到显示控制器的读取使能(NRD)。

    2)  Epson 显示控制 器(S1D13513F01A100)没有任何嵌入式存储器、因此我使用的是外部128MB SDRAM (与显示控制器相连)。 因为 TMS 的 EMIF 异步存储器存在限制。 将显示控制器连接为异步器件时是否存在问题?

    只对这些疑问进行澄清、

    谢谢、此致、

    Vikas H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

     我不熟悉 S1D13513F01A100控制器。 尝试执行一些 Google 搜索、我甚至找不到它的完整数据表。 您有数据表吗?

     您是否还能显示如何连接 到 S1D13513F01A100和 SDRAM 的原理图? MCU 是否仅通过 EMIF 接口连接到显示控制器? MCU 是否直接连接到 SDRAM? 我假设 SDRAM 通过单独的接口连接到 S1D13513F01A100、原理图将会澄清。

     nDQM 通常用作活动字节使能。 为什么不将 EMIF_NOE 用于显示控制器的 NRD? 下面是异步接口的示例时序图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查尔斯先生:

    我亲自向您发送了显示控制器数据表和原理图。 请检查并告诉我这些评论。

    谢谢您、

    此致、

    Vikas H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

     我简要介绍了显示数据表? 正如我再次提到的、请使用 NOE 连接到显示控制器的 NRD。 nDQM 可在写入周期期间处于活动状态。 因此、您不希望将 nDQM 用作读取操作的限定符。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的查尔斯先生:

    我根据这次讨论进行了连接。 我已经向大家介绍了原理图、请仔细研究一下、如果有任何意见、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Vikas H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

     我看到您将 EMIF_NOE 控制到 LCD 控制器的#RD 输入。 根据您之前的查询、这应该是正确的连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles 先生、

    感谢您的响应、如果您在原理图中也查看其他控制连接(TMS 和 LCD 控制器、至少两者之间的所有控制信号)、那将会非常好。 由于我们是第一次使用该器件、因此这对我们很有帮助。

    谢谢、此致、

    Vikas H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

     很抱歉耽误你的回答。 我主要负责在 U84A 周围进行连接。 我没有发现任何问题。