This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4011:正在查找 SDSPIMSP432.h

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/973924/msp432p4011-looking-for-sdspimsp432-h

器件型号:MSP432P4011

为了最终在 MSP432P4011和 MSP430FR6047之间建立嵌入式 BSL、我下载了 swra466c.zip 和 slaa755.zip。

我在 CCS_v10中导入了相关工程、经过一些更正后、几乎会编译、因为它找不到 "SPIMSP432.h"。 我能找到这个文件吗?

它不在"SimpleLink Host for MSP430 UART BSL"中、我无法安装"ti_cgt_msp430_16.9.1.sps_windows_installer.exe"

消息

Rgds、

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Laurent van Poppelen69">我在 CCS_v10中导入了相关项目、经过一些更正后、它几乎会编译、因为它找不到 "SPIMSP432.h"。 我是否可以找到此文件?通过快速搜索、它是 适用于 SimpleLink 无线 MCU 的 TI-RTOS 的一部分

    [引用 user="Laurent van Poppelen69"/>它不在"SimpleLink Host for MSP430 UART BSL"中,因此我无法安装"ti_cgt_msp430_16.9.1.spls_windows_installer.exe"请参阅 安装较旧版本, 原因是您在尝试安装编译器时遇到错误,以及解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好、感谢您的回复。

    我将重写"摘要"、因为我们的系统中已经有一个 SD 卡接口在工作!

    Rgds、

    劳伦特