This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:ADC1事件触发器选择

Guru**** 2545190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/974869/rm57l843-adc1-event-trigger-selection

器件型号:RM57L843

您好!

我需要从 PWM 引脚上升沿触发我的 ADC。

根据 SPNS215C 第165页、我有以下选项作为触发源:

E_TPWM_B

E_TPWM_A1

ePWM_A2

ePWM_AB

我的问题是、什么是 e_TPWM_B、ePWM_AB、我是否可以假设 e_TPWM_A1只是 ePWM_A1输出? (即"T"并不意味着任何特殊的东西)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、e_TPWM_x 与 ePWM_x 的信号相同 这是数据表更新中遗漏的拼写错误更正(从信号名称中删除"T")。

    来自 ePWM 模块的这些触发器选项在同一文档的第168到170页进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sunil、

    第169页的图表正是我所需要的。

    此致