This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:有关 TM4C129的问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/975100/tm4c129encpdt-questions-regarding-tm4c129

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我对上述器件有两个问题:是否通过四路 SPI (您称为 QSSI 模块)支持 XIP (就地执行)?CPU 是否可以访问外部器件(使用 EPI 模块除外)的存储器地址?

Rgds、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、四路 SPI 不支持就地执行。

    是的、CPU 可以使用 EPI 模块访问外部存储器。