This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如何在 TM4C129XNZAD 中使用 UART 发送和接收数据

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160940/tm4c129xnczad-how-to-send-and-receive-the-data-using-uart-in-tm4c129xnzad

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

我正在处理 Tm4c129xnzad、我正在使用 UARTSend 函数在串行终端发送或输入一些字符。 现在我的问题是,要接收数据,比如我在串行终端中输入一些字符,我要读取该数据,那么我要使用什么函数,请告诉我哪个函数可以读取数据。 任何人都可以帮我解决这个问题。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在您创建的另一篇文章中、我为您提供了几个示例。 您为什么不查看这些示例? 读取 UART 的函数将是 UARTCharGet 或 UARTCharGetNonBlocking。  请参阅 UART_ECHO.c 文件中的以下代码片段。 此示例用于回显 RX 到 TX 上接收到的内容。 因此、您会看到、您使用  UARTCharPutNonBlocking 调用 UARTCharGetNonBlocking 来接收数据、然后在 TX 上发送相同的数据。  

    //
    //在接收 FIFO 中有字符时循环。
    //
    while (MAP_UARTCharsAvail (UART0_BASE))

    //
    //从 UART 读取下一个字符并将其写回 UART。
    //
    MAP_UARTCharPutNonBlocking (UART0_BASE、MAP_UARTCharGetNonBlocking (UART0_BASE));

    有关  所有 TivaWare API 的详细信息、另请参阅外设驱动程序库用户指南 www.ti.com/.../spmu298e.pdf。