This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM263X:如何在 CCS IDE 中调试多核工程

Guru**** 2589820 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160425/mcu-plus-sdk-am263x-how-to-debug-multi-core-projects-in-ccs-ide

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM263X
主题中讨论的其他器件:AM2634

您好!

在 CCS IDE 中调试多核项目时、是否需要遵循任何文档或指南? 我曾尝试搜索类似的线程、但仅进行间接调试、如打印语句或将值保存到已知的存储器区域。
TMDS64GPEVM:如何使用 CCS/IPC_RPMSG 进行多核调试-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

但是、在适用于 AM2634控制卡的 CCS 中是否有运行多核项目的方法? 比如在4个内核的4个不同位置设置断点?

提前感谢。

此致、
Sharmili Narayanamurthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    目前、我们没有任何有关如何执行此操作的文档(我们计划很快添加此文档)、但是我可以通过一种方法在不同内核中设置调试断点并使其正常工作。 请找到以下步骤、

    1.您需要编辑路径  C:\ti\下 AM263x 的 GEL 脚本 \ccs\ccs_base\emulation\gel\AM263x\AM263x.gel 、搜索字符串 模式= AM263x_Check_supported_mode(); (通常为第113行)并将其更改为  mode=1 完成此更改后、重新启动目标配置、这基本上会强制 SoC 进入双核模式而不是默认的锁步模式。

    2、这样做后、 您应该能够单独连接到 CCS Studio 目标配置中的所有内核、并加载多核项目的.out 文件、如下所示、CCS 将允许您在所有内核中设置断点、您可以恢复内核进行调试

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果该方法有效、您可以关闭此主题吗?  

    谢谢