This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:诊断 PMM6自检在安全手册中未被称为诊断

Guru**** 2479295 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/973117/tms570lc4357-diagnostic-pmm6-self-test-not-mentioned-as-diagnostic-in-safety-manual

器件型号:TMS570LC4357

Hercules Suppot-Team 大家好、

在 TMS570LC4357的安全手册中、电源域非活动监视器被称为可能的诊断(PMM6)。  我的理解是、这是一个始终运行的诊断。  
诊断程序的描述提到、可以运行"自检"。

(Q1)为什么没有单独建议运行 PMM1的 PMM5等自检? 是否不建议运行该诊断程序?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    有几个针对 PMM6诊断的建议测试:CPU 锁步比较、和安全装置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    给您带来快速答案。

    根据技术参考手册第13.2.4章、电源域不活动监视器(PMM6)具有自检模式。

    (Q2)如果我对您的理解正确、我们不需要使用自检模式、因为建议的诊断可能测试足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果在您的应用中关闭了任何电源域(PD3、PD4、PD5或 PD6)、则 PD 不活动监视器会比较电源域的总线输出及其非活动状态。 如果总线输出未处于非活动状态、ESM (ESM 2.28)中的 CCM-R5F-PD 监控器故障标志被置位。

    PD 不活动监视器自检是为了测试其比较逻辑。 它可在 ESM 2.28被置位时使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    因此、自检很有用、可以检查是否由于比较逻辑故障而产生错误。

    感谢您、此信息对您有所帮助、
    最大