This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:lwip 示例和 DHCP

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160646/rm46l852-lwip-example-and-dhcp

器件型号:RM46L852

我的 LWIP 1.4.1 示例使用 staic IP 运行,但不使用 DHCP 运行。

我的网络中有一台 DHCP 服务器、我还在 lwipopts.h 中设置了该服务器

#define LWIP_DHCP 1.
#define DHCP_do_ARP_CHECK 1.

但尝试 DHCP 时、我始终会得到以下结果:

Hercules 微控制器
应用工程师
小端字节序器件
初始化以太网(DHCP)
调试-获取 PHY ID ...成功
调试-使 PHY 处于活动状态...成功
调试-获取 PHY 链路状态...成功
调试-设置链接...成功
已完成


---- 初始化硬件时出错---

对我有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    错误消息"error initializing hardware"(初始化硬件时出错)表示未提供 IP 地址。

    您可以尝试这种设置吗?

    uint8 ip_addr[4]={192、168、2、44};
    uint8网络掩码[4]={255、255、255、0};
    uint8 gateway[4]={192、168、2、254};

    ipaddr = lwIPInit (0、macAddress、*((uint32_t *) ip_addr)、*(((uint32_t *) netmask)、*(((uint32_t *) gateway)、 ipaddr_use_static);

    如果再次出现错误、请尝试使用 DHCP 获取动态 IP 地址:

    ipaddr = lwIPInit (0、macAddress、0、0、0、 ipaddr_use_dhcp);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    当我n‘t 静态 IP 工作时、使用 DHCP 获取动态 IP 确实有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="539898" URL"~n‘t /support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160646/rm46l852-lwip-example-and-dhcp/4363790 #4363790"]当我写静态 IP 时,使用 DHCP 获取动态 IP 确实起作用。

      在 lwiplib.c 的 lwIPInit 函数中、有以下代码:

     	dhcp_start(&hdkNetIF[instNum]);
     	count = 10;
     	/* Check for DHCP completion for 'count' number of times, each for the given delay. */
     		while(count--)
    

    在我使用的 DHCP 服务器(在宽带路由器中)中、发现必须将计数从10增加到100、否则 LwIP 代码无法在超时内获取 IP 地址。

    也许增加计数值对您的情况有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    是的、提高价值可以解决问题、谢谢